This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:具有较高 B 端口上升时间的备选器件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1162190/tca9406-alternative-device-with-higher-b-port-rise-time

器件型号:TCA9406

大家好 、

我的客户将 TCA9406用于 I2C 电平转换应用、I2C 数据速率为1MHz/s

在 SI 仿真之后、他们发现信号从 从器件传输到 B 端口将无法达到 B 端口上升/下降时间规格。

您能不能帮助推荐最长上升时间较长的备选器件(最好是300ns)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些条目描述了 TCA9406的输出信号。

    TCA9406对开漏输入信号没有任何时序要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanbin、

    我同意克莱明的说法。 这些开关特性适用于输出信号。 该器件对开漏输入信号不需要特定的时序要求。 配置时序规格时、请遵守 I2C 标准。  

    如果您要仔细检查仿真、请检查输出波形是否符合数据表中列出的上升/下降时间的最小/最大规格。  

    此致、

    Tyler