This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:IF "NSTB = HIGH ""t >TGOTOSLEEP"在进入睡眠模式时同时变为 true。

Guru**** 2553360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1162054/tcan1043a-q1-if-nstb-high-and-t-tgotosleep-become-true-at-the-same-time-in-go-to-sleep-mode

器件型号:TCAN1043A-Q1

您好!

在进入睡眠模式的"EN-HIGE"条件下、当"NSTB = HIGH "和"t > TGOTOSLEEP"同时变为 true 时、接下来将进入哪种模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    如果在进入睡眠模式的同时发生任何类型的唤醒事件或模式转换情况、器件将转换到引脚指示的模式。 在这种情况下、器件会在转换为休眠模式时转换为正常模式。

    此致、

    Eric Hackett