This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:I2C 总线扩展器问题

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161727/tca9548a-i2c-bus-expander-problem

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件:TCA9803TCA9517

您好!

我有一个来自两个独立控制器的 I2C 扩展器输入、但实际上一次只有一个控制器有效、原理图如下

是否可以将 OE 直接连接到 VCC?

信号到达扩展器后、它尝试访问多条 I2C 线路

我的原理图是否有任何问题? I2C 桥没有响应,将地址引脚直接接地是否错误?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不得将两个 TCA9517的 B 侧连接在一起。

    控制 OE 输入、以便只有一个有效。 或者、使用不同的转换器、例如 TCA9803、B 侧朝向控制器。

    将地址引脚接地是可以的。

    如果您想知道会发生什么情况、则必须使用示波器或逻辑分析仪查看 μ I²C 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除/取消组装 TCA9517的其中一个、我看到的仍然是电桥或多路复用器不会使用地址0x70进行响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 μ I²C 信号、请显示示波器或逻辑分析仪迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    [引用 userid="286971" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161727/tca9548a-i2c-bus-expander-problem "]是否可以将 OE 直接连接到 VCC?

    是的、您可以将 TCA9517直接连接到 VCCB、或使其保持断开状态、因为 EN 引脚具有连接到 VCCB 的内部上拉电阻器。  

    [引用 userid="286971" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161727/tca9548a-i2c-bus-expander-problem "],将地址引脚直接接地是否错误?

    否 将地址输入引脚直接连接到 VCC 或 GND。

    我同意 Clemen 关于不将两个 TCA9517的 B 侧连接在一起的说法、因为这可能会导致振荡。  

    由于您已经删除了 TCA9517中的一个、并且仍然看到即使在 A2/A1/A0 = L/L 时、电桥或多路复用器也不会使用地址0x70进行响应、因此必须存在第二个问题。  

    如果您能够、请回答 Clemens 关于捕获 I2C 总线的最新请求。 我认为这些信息将帮助我们找到您问题的解决方案。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决 i2c 时钟线分配了错误的引脚 FPGA 侧、除此之外 、将 TCA9517连接 在一起会导致问题

    非常感谢您的快速响应。