This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:查询 SerDes 941-948的操作问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCEL913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883533/ds90ub941as-q1-query-for-the-operation-issue-of-serdes-941-948

器件型号:DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCEL913

尊敬的 TI:

我有问题、并尝试找出原因。  

这是如下所示的硬件系统。 有2个硬件板。  

在同一系统中、相同的原理图和相同的硬件、

对于电路板、没有问题、它工作良好。 但是、

如果是 B 板、则存在问题。 问题是“在初始时间(引导后)内,不会在显示面板上显示任何屏幕”。  

我们的 BSP 工程师共享:  

- BSP 团队希望在 TI 941、CDCEL913中使用外部时钟。

但是、当他(BSP)使用 CDCEL913时、电路板 A 显示正确的图像、但是电路板 B 在引导序列期间不会在面板中显示任何内容。  

-如果板 B 使用 DSI 输入时钟作为参考时钟、则显示效果良好。  

- BSP 告诉我、"PCLK_DETECT STATUS"值在电路板 A 和 B 中是不同的  
 ->因此、BSP 组尝试设置 SER 941中的寄存器"PCLK_AUTO (禁用)、REFCLK (DSI CLK)"和"RX_LOCK_MODE (链接器件时、RX_LOCK 置位)"。 在 DES 948中。
 ->在这种情况下,它工作正常。  

我的问题是:  

Q1)是否可以在同一硬件板中具有不同的"PCLK_DETECT STATUS"值?  

Q2)是否有任何使用外部时钟(CECEL913)的点、相关性和预条件?  

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minwoo、

    您的问题听起来可能未正确执行设备上电过程。 您能否检查并确保遵循数据表“10.2上电和初始化”部分中建议的上电顺序。 这可能是两个器件运行方式不同的原因。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Michael W.

    感谢您的回答。

    稍后我将检查上电序列、如果我无法解决此问题、

    我将再次询问。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    我有更多问题:

    Q1)我们的软件工程师尝试找到一些运行设置、  

    它运行良好、但他不知道原因。  

    他设置以下两种设置:

    在 BRIDGE_CTL 寄存器(地址= 4Fh)上[7]位为1  

    2.在最后一次设置(TX_PORT_SEL 寄存器(地址= 1Eh))之后,他给出了更多的延迟。   

    您的意见如何? 我想第2个设置(更多延迟)可能会影响其上电序列、您已经提到过。  

    Q2)关于像素时钟模式:

    数据表中有一段:

    8.4.2.1 DSI 时钟模式
    8.4.2.2像素时钟模式
    •00:DSI 参考时钟模式
    •01:外部参考时钟模式
    •10:内部参考时钟模式
    •11:针对独立2:2模式的外部基准时钟  

    确切地说、我不知道每种模式的区别、

    但我认为。 当我想使用“外部时钟”作为像素时钟时,是否可以将时钟模式设置为“像素时钟模式”,而不是“DSI 时钟模式”?

    (当我使用参考时钟模式时、我无法使用 DSI 时钟模式)

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您何时启用 CDCEL913与您何时打开941AS 电源有关? 您是否遵循数据表第10.2节中的序列 A 或序列 B?  

    如果要使用外部时钟、应将此设置设置设置为"外部参考时钟模式"、您能进一步解释一下吗?  

    "但我认为。 当我想使用“外部时钟”作为像素时钟时,是否可以将时钟模式设置为“像素时钟模式”,而不是“DSI 时钟模式”?

    (使用参考时钟模式时、我无法使用 DSI 时钟模式)"

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    我正在检查数据表、我将再次要求提供进一步的说明。