在我们设计的产品中、LAN 驱动电路(MII 模式)由 LPC1768和 DP83848CVV 组成。 功能非常正常。 出厂测试没有问题。 在客户手中使用该产品2-3个月后、该产品将不会连续工作。 甚至不是计算机。 通过分析返回的产品、发现 DP83848C 的 RESET 引脚 对地短路、LPC1768无法启动。 DP83848的复位脚直接连接到 LPC1768的复位引脚、然后由一个0.1uF 电容器接地。
在损坏的 PCB 上、如果我去除坏 DP83848、LPC1768工作正常。
我已附上 reference.e2e.ti.com/.../wport_2D00_v1.1_5F00_sch.pdf 的原理图 PDF
我们还应用了 ESD 保护,如 链接所示 ,我们应用 了基本 ESD 保护,通过 PDF 链接,我们使用了 SP3002。 但这也不起作用。 现在我们陷入僵局,我们必须解决这个问题,我们想知道是否需要我的最终数据。我们希望获得一些解决这个问题的指导