Other Parts Discussed in Thread: THVD1450
你好
我们使用 THVD1450设计并测试了一些电路板。 电路板运行良好、但每次加电时、我们都会看到电路板上的 THVD1450芯片变热、有时甚至会烧坏。 附件是一张图片。 iC4是 THVD1450。 引脚 A 对地短路。 所有板载稳压器工作正常。 当器件被除色时、短接消失。 
在电路板上进行一些调试后、我们觉得 THVD1450存在问题、这可能是闩锁问题、因为它仅在启动的前几分钟发生。 在浏览数据表后、我注意到以下情况。
数据表第29页、布局指南第7页、其中提到以下内容
'如果 TVS 钳位电压高于收发器总线引脚的指定最大电压、请将抗脉冲电阻器插入 A 和 B 总线线路。 这些电阻器可限制流入收发器的剩余钳位电流、并防止其锁存。"
数据表上的图37还显示了我们未在设计中放置的这些脉冲耐电阻器。 我有 SM712 ESD 器件、可在1A 电流下提供~19的钳位电压。
有鉴于此、我们将更改设计以放置这些电阻器、 但是、我想与 TI 的专家进行快速检查、以确保 THVD1450烧断问题确实是一个闩锁问题、因为缺少脉冲耐受电阻器、或者它是否是其他问题的迹象? 我猜 TI 的应用工程师一定会遇到类似的问题吗?
谢谢
Raghu