This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:DIR 引脚端接

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/884197/hd3ss3220-dir-pin-termination

器件型号:HD3SS3220

大家好、

客户不会使用 DIR 引脚。 在本例中、可以将 DIR 引脚保持断开吗?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果即使未使用 DIR 引脚也需要上拉电阻、您能否解释如何在 IC 内部使用上拉电阻器?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    只是为了澄清客户在此应用中使用 I2C、对吧? 如果使用 I2C 而不使用 DIR、则无需安装上拉电阻器。  电缆 DIR 寄存器应改为通过 I2C 读取。  DIR 是一个开漏输出、因此需要上拉电阻器将引脚上拉为高电平、以便将输出驱动为低电平。  如果需要调试(可以探测引脚)、我建议反转 DIR 的上拉电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    客户将 DIR 引脚保持断开状态、并检查 USB 3.0通信是否正确完成。

    因此、当 DIR 引脚上未安装上拉电阻时、USB 3.0通信失败。

    另一方面、当安装上拉电阻器时、它们成功地进行了 USB 3.0通信。

    您能否重新检查当 DIR 引脚未连接到其他电路时是否可以保持开路。

    我怀疑 DIR 引脚不仅用于输出到外部电路、还用于输入到内部 SS MUX。

    如果 HD3SS3220在内部具有以下电路、则需要一个上拉电阻器才能正常运行。

    此致、

    Saito   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katia-San、

    检查设计后、DIR 确实需要上拉电阻并在内部使用。 很抱歉造成混淆。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    感谢您向设计人员进行检查。

    IC 中的内部连接是否与我在最后一个线程中连接的图片类似?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    是的、您回答正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    很抱歉重新打开此主题。

    但是、客户担心 IC 中是否存在任何与 DIR 引脚类似的引脚、例如使用外部上拉和下拉电阻器。 HD3SS3220上是否有任何此类引脚? 尤其是、CURRENT_MODE、VCONN_FAULT 和 ID 引脚是否在 IC 中使用外部上拉或下拉电阻器?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katia-San、

    这是正确的、开漏输出引脚需要一个外部上拉电阻器才能正常运行。 其他需要外部电阻器的引脚包括 VBUS_DET、ENn_MUX、 ADDR、 ENn_CC、 INT_N/OUT3、  SDA/OUT1、 SCL/OUT2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    谢谢。让我澄清一下。 当这些引脚未被使用时、以下引脚悬空是否没有问题?

    1:I2C 模式下的 INT_N/OUT3

    2、CURRENT_MODE

     VCONN_FAULT_N

    4.标识号

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    我已经按引脚回答了这个问题。

    1. 需要外部上拉
    2. 需要外部上拉
    3. 仅当 Vconn 故障对客户无关时、才需要外部上拉。  
    4. 需要外部上拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    在图12中、ID 引脚保持断开状态。 是否允许保持 ID 引脚断开以实现正确运行?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katia-San、

    这仅适用于 UFP 应用。 在这种情况下、ID 不用于指示已连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    2、CURRENT_MODE

    ->客户将通过 I2C 设置 CURRENT_MODE。 在这种情况下、不需要上拉、对吧?

     VCONN_FAULT_N

    -> 客户将通过 I2C 读取 VCONN_FAULT。 在这种情况下、不需要上拉、对吧?

    4.标识号

    ->客户将通过 I2C 检测连接。 在这种情况下、不需要上拉、对吧?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    2. Current_mode 是一个输入并且应该在 I2C 不可用但是不需要的情况下进行配置。  可以改用 CURRENT_MODE_advertise 位 (子地址:0x08)。

    VCONN_FAULT_N 不需要上拉。  可通过 VCONN _FAULT 位(子地址:0x09)检测到。

    4. ID 不需要上拉。  可通过 Attached_State 位(子地址:0x09)检测。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    您提到过 DIR 引脚上的上拉电阻器用于内部电路、如下所示。

    在这种情况下、客户需要检查内部 USB-SS MUX 的 VIL 和 VIH。

    能否检查内部 USB-SS MUX 的 VIL 和 VIH?

    根据您的 VIL/VIH 信息、客户将测试 DIR 引脚上的电压是否符合规格。

    此致、

    Saito

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    客户为什么要检查此项? 他们是否看到 DIR 引脚存在一些异常行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    不、他们没有看到任何异常行为。

    尽管数据表建议使用200k Ω 的上拉电阻器、但他们希望检查它、因为他们将使用220k Ω 的上拉电阻器。

    内部 USB SS MUX 应具有用于选择信号路径的输入规格。 当使用220k Ω 电阻器而不是200k Ω 电阻器时、他们担心是否满足 VIL/VIH 规格。  

    当 Vcc 处于适当范围内且使用了220k Ω 电阻器时、我们能否保证多路复用器的内部选择器信号符合 VIL/VIH 规格?  

    此致、

    Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    我可以再添加一个问题吗? 使用220k Ω 时、所需的上拉电压范围是多少?

    此致、

    Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    建议的上拉电压为3.3V。 只要满足 HD3SS3220的 DIR VOL 规格、220K Ω 就可以与 HD3SS3220搭配使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    对于上拉电阻、3.3V 是否有任何最小值-最大值?

    此致、

    Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    由于它是一个开漏输出、因此实际上只有一个最小值、此最小值可根据客户上拉电压、0.4V 的电压和1.6mA 的 IOL 来计算。 在这种情况下、应使用~1.7k Ω 的最小值、但建议使用200k Ω 的最小值。