This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020BI 无法同时识别两个下行数据流

Guru**** 2542530 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879946/tusb4020bi-tusb4020bi-can-not-identify-two-downstreams-at-the-same-time

器件型号:TUSB4020BI

您好的团队,  

    我们发现某些 TUSB4020BI 无法同时识别客户产品中的两个下行数据流。  (该器件只能识别两个下行数据流中的一个。 识别出的端口不是固定的、它取决于两个端口中的哪个器件上电首先)在 A-B-A 测试后、器件故障。  

    此外,还有两个测试数据:  

    a:故障器件中的 pin22-SMBUSz 电压为3.3V。  

    B. VD11中的消耗电流约为200mA。  

  

    我添加了一个心肌作为附件。 您能帮助澄清故障原因吗? 谢谢!  e2e.ti.com/.../TUSB4020BI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troyson、

    您能否提供 TUSB4020BI 所用上电序列的波形? 这包括 USB_VBUS、VDD11、VDD33和 GRSTZ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malik,

         有关电源序列,请参阅附件。 此外,故障现象 并不总是发生在故障设备中。 这是间歇性的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malik,

         有关电源序列,请参阅附件。 此外,故障现象 并不总是发生在故障设备中。 这是间歇性的。 谢谢!e2e.ti.com/.../TUSB4020BI-POWER-SEQUENCE.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troyson、

    加电序列和 USB_Vbus 似乎存在冲突。 USB_Vbus 仅在器件电源稳定且 GRSTz 无效后才会保持稳定。 是否可以延迟 USB_Vbus?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于上电,VDD33和 VDD11均 由 LDO 从 USB_VBUS 转换、因此 USB_VBUS 始终存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VDD33和 VDD11是否源自 VCC4V?   从原理图中可以看到 VDD33和 VDD11并非来自 USB_VBUS。 您可以尝试移除 R804并在外部提供 USB_VBUS 吗? 我想看看这是否会改变行为。 测试时是否有 EEPROM 连接到器件? TUSB4020BI 可以进入测试模式、但从原理图中可以看到 SDA 和 SCL 似乎是 NC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Malik,
    VDD33和 VDD11  由 VCC4V,而不是 USB_VBUS 提供。 您可以看到、该芯片未连接到 EEPROM。此项目中没有其他 USB_VBUS 信号。只有三个信号连接到其他器件、包括 USB_DP、USB_DM 和 GND。 所有其他电压电平均源自 VCC4V。 如果 USB_VBUS 在外部很有用、我们如何更改此原理图、我们希望 测试 使用 情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、您询问"需要对原理图进行哪些更改才能提供外部 USB_VBUS?"、这是正确的吗? 如果是、则移除 R804将隔离 USB_VBUS 引脚、然后可以将一根导线焊接到 R805电阻器上以从外部提供信号(确保在从外部提供信号时限制驱动器电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

            与 CTM 通信并确认上游设备不能提供 VBUS。 上游仅提供 DM&DP 引脚。 在这些条件下、芯片工作是否良好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troyson、

    此器件没有 Vbus 是可以的、但是当应在上游连接器上进行连接时、仍需要将 USB_VBUS 驱动至大于~480mV。 如果没有 USB_VBUS 信号、上行端口将不会连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik,

        我们已将 R803的值修改为0Ω Ω、发现该器件可以正常工作。 但我们没有发现任何有关 USB_VBUS 用法的介绍(USB_VBUS 仍需要驱动至大于~480mV)。 您能帮您检查一下吗?

        此外,如果事实与您所说的相同。 我能不能理解当 USB_VBUS 的输入电压处于范围内时(480mv-1.155V (建议 最大电压为1.155))

    并且设备可以正常工作?  

         最后,解决问题。 我们仅修改 R803的值。 是否有其他人需要修改? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troyson、

    正确的做法是、对于要连接的集线器上行端口、USB_VBUS 的驱动电压应大于480mV。