This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:钳位二极管以及内部上拉和下拉电阻器的值

Guru**** 2766615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882726/dp83822i-clamp-diode-and-the-value-of-internal-pull-up-and-pull-down-resister

器件型号:DP83822I

大家好、

您能给以下建议吗?

- DP83822中是否有钳位二极管?
-请告诉我们内部上拉和下拉电阻器的值。

谢谢、此致、
米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    有关内部上拉和下拉电阻器值、请参阅我们数据表中的电气特性。  

    这可在第7.5节中找到

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    请问是否有钳位二极管?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    您想使用的钳位二极管是否也称为 ESD 二极管? 我们在 DP83822中提供了这些功能。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    DP83822的所有引脚上是否都有钳位二极管?

    DP83822具有哪种类型的钳位二极管?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    我是否可以问、了解内部不同类型二极管的目的是什么?  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    客户想知道是否有钳位二极管连接到正电源。

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    不同类型的钳位二极管如何影响客户对 DP83822的决策? 我想了解他们的设计及其重要性。  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    我们的客户遇到了问题、即使系统已关闭、也会看到剩余电压。

    因此、客户希望知道 DP83822是否有与正极侧相连的 CLAP 二极管。

     

    如果得到您的支持、我将不胜感激。

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    我必须联系我们的设计团队以了解钳位二极管的相关信息。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    很抱歉推您,但您能不能分享最新的情况吗?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    我只能向您确认、我们的所有引脚上都有钳位二极管、正如我们数据表中所述。 但是、我们的设计详细信息不能在网站上发布、因为它是机密设计信息。  

    在客户设计中、您能否向我更详细地解释系统关闭时、他们为什么仍会看到电压? 它们仍然看到哪些引脚上有电压? 是否为 PHY 提供了其他任何电源?

    谢谢、

    Cecilia