This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:Titan Ridge 复位信号

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882623/tps65988-titan-ridge-reset-signal

器件型号:TPS65988

您好!

我将 TPS65988与 Titan Ridge JHL7440 (器件端)芯片组搭配使用、但在通过板载闪存完成自身配置后、TPS65988未使 Titan Ridge 脱离复位状态时遇到问题。 我已经浏览了文档"PD 交替模式:Thunderbolt "、并使用它来配置和检查在高级模式下可通过应用程序自定义工具6.1.1访问的 TPS65988寄存器。

我说我可以访问的所有寄存器都是因为在文档的第4.1.1节中提到了设置其他配置寄存器中的"锁定3V3输出"位和系统配置寄存器中的"启用 Vout3V3 "位、以便为 TBT 控制器提供正确的 ResetZ 信令、 但是、不知道在何处查找以确保这些位已设置。 我假设当我在 Intel VID Config 电阻器中选择 TBT Vout 3V3时、它们正在被设置、但我无法确认。

我还想知道在将 GPIO 0用作 TBT 的复位信号时、应如何在 I/O 配置寄存器中配置 GPIO 0 I/O。 我最初禁用了 GPIO 0、因为看起来没有一个选项用于 TBT 复位信令。 但是、这将使 Titan Ridge 重置。 我可以通过将 GPIO 0设置为输出而不发生事件、强制 Titan Ridge 退出复位。 这确实会启动 Titan Ridge 并使其正常运行、但似乎不是解决问题的正确方法。

感谢你的帮助!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    请通过检查调试寄存器[应为 APP]中的模式和版本中的固件版本来验证器件引导是否成功。 您也可以为此目的使用“客户使用”字段。  

    此外、请共享您的项目文件。  

    谢谢

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith、

    感谢您的回复。 我已经通过 Aardvark 验证了我是否正在使用调试寄存器进入应用模式。 此外、我只想验证我是否应该使用"低区域"二进制文件进行固件合并。

    我所包括的项目通过在没有事件的情况下将 GPIO0强制为高电平来启用 Titan Ridge (TR)运行。 TR 运行后、似乎工作正常、我只是担心复位后、这种方法不正确、会导致道路更远的问题。

    e2e.ti.com/.../TPS65988_5F00_with_5F00_Titan_5F00_Ridge.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、  

    我已经验证了您的项目文件、它工作正常、您的配置正确。 请找到下面捕获的 SPI 引导操作。 通道3为 GPIO0、在 SPI 引导后使 Titan 里奇电流脱离复位状态。 在 PD 控制器启动期间、TBT 控制器应处于复位状态。