This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP102:均衡器响应

Guru**** 2902460 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881436/ds25cp102-equalizer-response

器件型号:DS25CP102

您好!

为了仿真 EQ 的影响、我正在寻找 DS25CP102的均衡器响应。

请提供以下信息:

极的 NB

-直流增益

-零频率

-极1频率

-极2频率

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指派了一名工程师、很快就会回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、这些均衡器是很久以前设计的。  我没有关于均衡器性能的原始设计信息。

    这是一个显示频率响应的图形。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定图片是否正确。  此处再次显示3/6/9dB 设置。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回答。

    这些曲线看起来不是来自 DS25CP102。

    根据您的 SNLA115A–2009年4月–2013年4月修订版、我有以下信息:

    只有一个 EQ 电平(以及关断状态)。

    此外、我假设低频增益应接近0dB



    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS25CP102中仅提供浅紫色曲线。

    低频增益确实平坦。  在图中、均衡曲线还显示了通过器件的大电压增益。  由于输出驱动本质上是一个限幅放大器、因此这是可以预料的。  因此、小信号输入在所有频率下都具有显著的电压增益。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    很抱歉耽误你的回答。

    好的、如果我理解、您的曲线是整个 组件的杆菌(从输入到输出、预加重关闭)。

    我需要仿真 EQ 级、以分析 EQ 级输出和2x2矩阵输入之间的眼图。

    我假设 DS25CP102的第一级是 CTLE 均衡器。
    因此、如果我将紫色曲线偏移至0dB (@ LF)、提取 EQ 级的极点值和零值是否正确? (根据您的应用手册 SLYT629获得灵感)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、使用偏移将低频曲线设置为0dB 是一种为 CTLE 函数建模的合理方法。

    此致、

    Lee