This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:如何设置自动协商使能?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/876593/dp83867ir-how-to-set-auto-neg-enable

器件型号:DP83867IR

引导加载和 defalut 寄存器值?

我如何设置 RX_CTL?

是否为自动导航启用 PU&PD 或保持打开状态?

mode3 = 0表示 DNI 自举电阻器-正确吗?

Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    如果您将 RX_CTRL 引脚保持断开状态、则 PHY 将引导至模式1、这是不正确的。 因此、最佳选择是包含上拉和下拉电阻器、以将其绑带至模式3。 如果不能搭接、则按照"4级搭接引脚"表下注释中所述的解决方法进行操作。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的确将 RX_CTRL 设置为5K76 PU 和2K49 PD (模式3)。 自动协商失败。

    我使用连接到的 Xilinx Ultrascale+

    Dp83867 RGMII。

    您能给出100BT 所需的示例设置。 数据表中非常令人困惑的是、它所需的模式是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    我来自 Aniruddha 的团队、将在这个问题上为您提供支持。 当您说自协商失败时、这是否意味着您看不到链接? 或者您的链接速度不正确? 您能读回寄存器0并告诉我结果吗?

    此外、是否要强制100Mbps 或让器件自动协商至100Mbps?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    您在这里仍然看到问题吗?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil

    是的。 我已根据数据表、Xilinx 评估板 Z106等尝试设置

    我尝试调试 LwIP 回显服务器代码。 它尝试写入寄存器、但无法写入。

    我们有2个相同的100BT 以太网端口和2个 TI PHY 芯片。 它们都连接了相同的 MDIO。

    我通过保持其复位为低电平来禁用第二个 PHY。

    我读取的 PHY 地址与设置的不同。

    如果您有示例 PHY 自举设置、我将尝试它们。

    谢谢

    Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    在 DP83867IR 产品文件夹的"Description and Parametrics (描述和参数)"选项卡下、有一份 EVM 用户指南提供了您可以参考的原理图。 产品文件夹的"设计和开发"选项卡下还有一个参考指南。 原理图的第41页将向您展示示例搭接连接。  

    唯一需要自举的引脚是 RX_DV/RX_CTRL 引脚。 必须按照数据表所述将该引脚绑定到模式3或模式4。  

    您可以与我分享您的原理图吗?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil

    是的、我们捆绑到模式3、并且自动协商未启用。 我只是检查一下 Xilinx 应用中自动协商的编码方式。

    我会告诉您是否在代码中发现错误。 MDIO 正在读取地址。

    Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    您提到您看不到正确的 PHY 地址。 您看到了什么地址? 您能否通过访问不正确的 PHY 地址来读取的寄存器? 如果是、您能否读回寄存器2、3、6E 和6F?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    此外、 Xilinx Ultrascale 是否有任何内部上拉电阻器? 这可能会影响自举引脚上的电压。 MDIO 线路上的上拉电阻是多少?

    谢谢、

    Nikhil