This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848H:电压模式和电流模式线路驱动器之间的差异

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883791/dp83848h-difference-between-voltage-mode-and-current-mode-line-driver

器件型号:DP83848H

你(们)好  

  浏览 TI 解决方案时,我必须为我们的应用之一选择 PHY。我了解 TI 提供 电压模式和电流模式 线路驱动器。 请告诉我 这两者的优点和缺点是什么? 选择解决方案时应考虑哪些因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishek、您好!

    DP83848是一款电流模式线路驱动器。 电流模式线路驱动器需要外部终端/相位网络。 电压模式线路驱动器不需要这些项目。  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Cec

    感谢您的回复。 电流模式线路驱动器与电压模式驱动器相比是否有任何优势? 是否有任何我们更喜欢电流模式驱动器的用例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    电流模式线路驱动器需要更多外部组件。 电压模式线路驱动器功耗更低、并且具有集成的终端电阻器、这意味着 BOM 数目更少。  

    谢谢、

    Cecilia