This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:设计审查和改进:4K60 RGB 上的 HDMI 位错误

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TDP158, TPS65261, TPS65251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874536/tdp158-design-review-and-improvement-hdmi-bit-error-at-4k60-rgb

器件型号:TDP158
主题中讨论的其他器件: TPS65261TPS65251

您好!  

我正在寻找有关查看 TDP 为158的设计的帮助。 4K60工作正常、但我正在解决视频像素错误的一些问题。  

谢谢、  

Cristino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cristino

    是在源端还是在接收端使用 DP158?  

    在源极侧、您是否查看了6G 下的眼图? 您是否曾尝试对 EQ 进行过调优、以查看它是否有助于解决视频像素错误?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    在引脚搭接配置下、我在 HDMI 模式下使用 TDP158、在源端具有3dB 的 EQ。 HDMI 发送器的输出馈入 TDP158、然后 TDP158的输出通过1m、2m、3m+ HDMI 电缆连接到监视器。 目前、我在 TDP158的输出端使用2m 电缆、我在使用 QD980测试设备时看到像素错误。 电缆正常、因为独立测试时不会产生像素误差。  

    至于眼图、我将进行设置和检查。  

    但是、您能否帮助实现以下目标:  

    PCB 布局包括 TPS65261转换器。 转换器位于 TDP158输入侧的 HDMI 通道旁边。 我可以检查 TPS65261上的哪些参数、以确保尽可能降低可能影响 TDP158 HDMI 通道上像素错误的噪声? 是否有可减少与 HDMI 时钟或数据信号谐振相似性的首选开关频率? 我不知道这会有多大影响。

    2. VADJ 和预加重选项是否可能影响 TDP158输出上的位错误? 我的设计中是否存在有助于解决此类位错误问题的因素?

    从眼图中可以看到、TDP158调整如何帮助改善抖动、转换和/或失真故障? 我已经确定3dB 的 EQ 可以提供良好的图像、但像素误差测试显示它并不完美。  

    我不熟悉 HDMI 高速设计、因此、除了调整 EQ 之外、任何良好的起点的建议都将有所帮助。  

    谢谢、

    Cristino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cristino

    我将让 降压开关稳压器组回答您关于 TPS65261布局的第一个问题。

    您看到了哪种类型的位错误? 您是否看到一段时间内突发的错误或单个位错误不断增加?  

    对于1m、2m、3m+电缆、您是否看到1m 或仅仅2m 错误? 如果1m 时未出现错误、但2m 电缆出现错误、则可能需要增加 VSADJ 和预加重以补偿2m 电缆损失。

    确定问题是否与信号完整性或抖动有关、第一步是建立眼图。 如果眼图包括随机抖动直方图、则可以使用直方图进行抖动分析。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christino、

    您能否以任何证明您问题的波形的形式提供您的 TPS65251原理图和布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christino、

    我现在要关闭这个线程。  您可以随时重新打开它。