This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS4:STEP 模型

Guru**** 2526340 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883064/sn65lvds4-step-model

器件型号:SN65LVDS4

大家好、

我们的客户正在寻找 SN65LVDS4RSER 的步进模型。
我知道、这在器件产品页面中不可用、但有任何内容
我们可以提供给客户吗?

SN65LVDS4:  http://www.ti.com/product/SN65LVDS4/toolssoftware

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    抱歉、此设备没有可用的步进模式。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 I.K.

    只是一个后续查询。  RSE 10是否会在将来创建一个步进模型?

    感谢确认!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我不确定是什么。 这是 TI 器件型号吗?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    对这种混乱表示歉意。  

    RSE 是 UQFN 的封装代码。 我注意到我们有用于 RSE 8引脚的步进模型、但我们没有用于  
    任何设备上的 RSE 10引脚。 是否有计划在不久的将来开发一个?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我的错了。 我不熟悉模型流程或计划。 最好向建模团队提出这个问题。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心  

    也可以通过论坛与建模团队联系吗?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我不确定、但如果您创建新帖子(未列出器件型号)、则应该会找到合适的论坛部分。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 I.K. !!

    感谢您对此提供的支持。

    艺术