This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2EUSB30:请提供器件建议

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2EUSB30, ESDS314, TPD4E05U06, TPD4E1U06, ESDS304, TPD2E2U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882583/tpd2eusb30-part-recommendation-please

器件型号:TPD2EUSB30
主题中讨论的其他器件: ESDS314、 TPD4E05U06、 TPD4E1U06、 ESDS304、 TPD2E2U06

大家好、

我正在为 SGMII CML 线路寻求瞬态电压保护(1.25Gbps + 100ppm)、上升时间为60至300PS。 总抖动必须小于192ps。

该接口位于两个以太网交换芯片之间。 有一个用于 USB3.0的 TI 器件非常好用。 您可以推荐什么?

SGMII 线是差分 CML 线、只有两对。 我还在考虑 USB3.0保护部件 TPD2EUSB30。 这是否起作用?  

 TPD4E1U06 或 TPD4E05U06 是否也能正常工作?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于保护级别更高、我建议在 TPD2EUSB30上使用 TPD4E1U06或 TPD4E05U06。 此外、如果信号仅为3.3V、您还可以查看具有我们最高级别保护的 ESDS304或 ESDS314。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

     由于他们正在寻找2通道器件、TPD2E2U06是否也能正常工作? 这里有更高的电容、我想确保我们满足上述速度要求。

    此外、ESDS304是一款双向器件、ESD 保护指南中推荐使用此器件:

    "建议将单向 ESD 保护器件用于以太网应用、因为它们在负向提供出色的保护。"

    此外、对于 ESDS314/12、虽然是单向的、但这里的电容为+/- 4.5pF、这对于它们的速度来说似乎很高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、由于信号速度不是很高、TPD2E2U06也可以正常工作。

    单向器件或双向器件可用于单向信号。 我的要点是、ESDS304是我们钳位最低的器件系列、能够比我们的其他单向器件提供更好的保护。

    ESDS314器件上的电容很高、并且会占用它们大部分的损耗预算、因此很难使用。