主题中讨论的其他器件: TPS2044
我在 TUSB2077A 上进行了首次开发。 我在 第16页的数据表修订版 F 中设计了电路。
当我将集线器连接到主机 PC 时、我的 PC 无法检测到 USB 集线器。
在集线器上、它仅显示 PORTDIS 灯亮起。 我已经检查了 UP_DM 和 UP_DP、它们以28欧姆连接到芯片引脚、而 DP0PUR 以1.5欧姆连接到 UP_DP。
现在我不知道接下来要检查什么?
请告诉我接下来必须检查什么。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在 TUSB2077A 上进行了首次开发。 我在 第16页的数据表修订版 F 中设计了电路。
当我将集线器连接到主机 PC 时、我的 PC 无法检测到 USB 集线器。
在集线器上、它仅显示 PORTDIS 灯亮起。 我已经检查了 UP_DM 和 UP_DP、它们以28欧姆连接到芯片引脚、而 DP0PUR 以1.5欧姆连接到 UP_DP。
现在我不知道接下来要检查什么?
请告诉我接下来必须检查什么。
谢谢。
e2e.ti.com/.../20200227_5F00_222352.mp4
我尝试使用晶体管在连接 USB 时打开、并查看示波器上发生的情况。 它与上一张图片相同、即信号到来之前的3.3V 上拉电阻。
然后、我尝试连接 USB 并等待完成初始化、然后拉掉3.3V 电压并再次插回、这样就会发生这种情况。
我的 PC 仍然无法 枚举。