This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001-Q1:焊盘图案

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874167/tpd2e001-q1-land-pattern

器件型号:TPD2E001-Q1

来自数据表、第11页-焊盘图案数据

客户注意到建议的模版开孔大于焊盘。 这是故意的吗? 要求这样做的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模板考虑了"非阻焊层开孔"、因此每个焊盘的所有侧都比板布局大0.05。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    我想再次检查模板是否用于焊锡膏、而不是用于阻焊层? 阻焊层开孔的尺寸与焊锡膏相同? 我没有遇到过比焊盘更大的焊锡膏、因此只需确保。

    感谢你的帮助。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    很抱歉耽误你的时间。 正确的做法是使用阻焊层。 很抱歉我讲错了。