This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10002FPGAEVM:也可用于 TLK10022、TLK10031或 TLK10081

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232EVM, TLK10022, TLK10002, TLK10081, TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/876254/tlk10002fpgaevm-also-usable-for-tlk10022-tlk10031-or-tlk10081

器件型号:TLK10002FPGAEVM
主题中讨论的其他器件:TLK10232EVMTLK10031TLK10002TLK10022EVMTLK10081TLK10081EVM、、 TLK10022

您好!

可能是一个愚蠢的问题:TLK10002的产品页面在评估板旁边列出了一个 FPGA 板、该板可用作驱动 TLK10002的源。 上述 TLK10022、TLK10031或 TLK10081的评估板看起来非常相似、但此处未列出 FPGA 板。 不过、是否可以将 TLK10002FPGAEVM 用作 TLK10022EVM、TLK10232EVM 或 TLK10081EVM 的配套器件?

感谢您的支持!

此致、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian

    已为工程师分配了此 TT、并将很快作出响应。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉再次打扰你,给你一个温馨的提醒…… 我们本季度还有一些预算、我想用它来做一些有用的事情。 TLK10xxx 系列器件似乎是未来一些开发的理想选择... 因此、我的问题是。

    此致

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相关:"上述 TLK10022TLK10031TLK10081的评估板 看起来非常相似、但此处未列出 FPGA 板。 不过、 是否可以将 TLK10002FPGAEVM 用作 TLK10022EVMTLK10232EVMTLK10081EVM 的配套器件?"

    • 是的、没错。 所有这些 EVM 都实现了相同的主板连接器接口、这应允许连接到 FPGA 电量监测板

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供清晰的答案。 这对我们有很大帮助!

    此致

    Sebastian