This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:在 Windows 10上安装驱动程序

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875441/tusb3410-installing-driver-on-windows-10

器件型号:TUSB3410

您好!

我下载 sllc428b (TUSB3410_driver_v6.7.4.0_setup)并将其安装在64位 Windows 10 Pro 的 PC 上。

我在管理模式下安装。

没有创建 VCP、我正在使用的通信程序(Aurora 安装程序)显示未安装驱动程序、并且没有可用的端口。

注:我使用的是 TUSB3410、PC 在 Windows XP qnd Windows Seven 上正常工作。 我不得不切换到 W10、因为最近停止了7个 Windows 更新。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loic、

    请验证您的 TUSB3410驱动程序是否已安装在主驱动器中与以下位置类似的位置。 我建议尝试通过设备管理器强制加载 TUSB3410驱动程序。 您在设备管理器中具体看到了什么?

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TUSB3410 Driver  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我按照您的说明将驱动程序安装在指定位置。

    安装程序运行正常、无错误消息。

    然后,运行我的 Aurora 软件(与 USB 至 RS485记忆棒通信,如 www.ebay.fr/.../153422409917 ),我仍收到消息“USB driver not installed on this computer (此计算机上未安装 USB 驱动程序)”。 我单击"OK"、然后单击第二条消息"No port available (无可用端口)"。

    设备管理器显示"Ports COM and LTP"(端口 COM 和 LTP)"USB-serial CH 340 (COM 7)。

    驱动程序详细信息不显示来自 Wch.cn 的驱动程序、日期为01/30/19、版本3.5.2019.1。 我尝试强制安装 TUSB3410、但 Windows 提示已安装相应的驱动程序。

    我还在使用 Windows 7的旧计算机。 我在安装驱动程序方面也是如此、安装 VCP 后、所有操作都正常。 我的 aurora SW 符合预期。

    我有屏幕截图、是否可以附加到帖子? 我没有找到怎么做。

    另请注意、我在 Win 10计算机上使用相同的 USB 转 RS485记忆棒与其他 RS485单元进行通信、并且工作正常(无需 VCP)。

    还有其他想法吗?

    谢谢、Loic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loic、

    很抱歉耽误你的回答。 在编辑窗口中、应该有一个按钮、如下所示以附加 图像。 您还可以将图像直接发送给我、以便查看。