This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:光端口和 RJ45

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF, DP83822IF, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883990/dp83822i-optical-port-and-rj45

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83822HF

芯片能否同时支持 RJ45和 SFP 光纤端口? 我可以通过软件进行切换吗? 如果可以支持此函数、是否可以提供以下实现例程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83822IF 和 DP83822HF 支持100BASE-FX。

    DP83822I 不支持100BASE-FX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是  ,是 DP83822IF,是说、DP83822IFI 是否可以同时支持 RJ45和 SFP 光纤端口、并且有内部软件或硬件可供切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     DP83822IF 是否可以支持 SFP 端口?

    如果它可以支持、如何通过软件配置它? 您能帮助向我展示该指南吗?

    非常感谢。

    BRS

    Elsa Duan