This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Sigcon Architect GUI 错误消息

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/876208/sigcon-architect-gui-error-message

主题中讨论的其他器件:DS110DF111DS160PR410

我看到下面的弹出窗口、在加载 main.vi 屏幕时卡住。 我正在使用 Win10 OS 并安装了 slc055e,SIGCONARCHITECT-WRTE:v2.0.0.8。

我看到类似的线程、 并以分辨率关闭。 根据,本文提到仅支持 Win7。 如果是,Win10是否需要安装任何版本( v3)? 我的 PC 中看不到其他与.net 框架相关的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    已为工程师分配了此 TT、并将很快作出响应。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认您已安装 SigconAtchitec 的 WRTE 版本。

    在安装.NET 框架后发现它工作正常、链接如下所示。
    knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经正确完成了安装和验证。 但仍然看到问题。 Windows 版本兼容性问题。

    我安装了 SigCon Architect 2.0.0.8安装程序 wRTE (嵌入了运行时引擎):但我的笔记本电脑有 Windows 10。 v2.0.0.8仅支持 Win 7.更高 版本我安装了 SigCon Architect 3.0.0.10安装程序 wRTE (嵌入了运行时引擎)、现在我没有看到打开错误的问题。 但我需要安装更新程序。 我在电路板中使用的 TI 重定时器是 DS110DF111。 如果我尝试从 snlc057c 安装此更新程序、则会询问 v2.0.08。

    请告诉我如何处理。

    --

    Krish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krish、

    基于新发布的 DS110DF111、听起来您可以让 SigCon Architect 工具在计算机上运行。  您是否仍有此问题?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    在 Win 7中试用后,它正在工作。 我想让 Windows 10.0实现这一目标。 如您所知、大多数系统已迁移到 Win10、我们办公室内的笔记本电脑都没有为 Win7提供支持。  

    从下面的 Sig architect 链接中,可以看到 v2和 v3。 V2仅支持 Windows 7、V3支持 Windows 10。  安装 V3后、我可以打开 Sigcon 工具、但该版本不支持我使用的器件。

    DS110DF111配置文件是否适用于 v3。

    http://www.ti.com/tool/SIGCONARCHITECT#technicaldocuments

     

    重要说明:

    • SigCon Architect 3.0.0.10仅经过验证,可与 WindowsRegistered10配合使用
    • SigCon Architect 2.0.0.8仅经过验证,可与 WindowsRegistered7配合使用
    • SigCon Architect 内的脚本实用程序选项需要 Python v2.7。
    • NET Framework 3.5 (包括.NET 2.0和3.0)应作为 Windows 功能进行安装和启用,以确保正确的 GUI 操作

     

     

     

    --

    Krish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、V3 Sigcon Architect 仅与 DS160PR410器件兼容。  目前还没有更新其他器件的时间轴。

    我今天能够在 Win10笔记本电脑上安装 V2 Sigcon architect。  此问题可能不会影响所有 Win10硬件。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。 我因为寒冷而不上班。 我的操作系统是 Windows 10 Enterprise。 我是否需要尝试任何特定的 Windows 10操作系统?

    --

    Krish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的计算机具有 Win-10 Pro

    此致、

    Lee