This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:复位脉宽

Guru**** 2756075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883307/dp83822i-reset-pulse-width

器件型号:DP83822I

您好!  

我想确认复位脉冲宽度的时序。 在 D/S 第6页的引脚配置中、它提到复位的最短持续时间至少为1uS。 但在第11页(7.7计时要求、复位计时)中、最小值定义为10uS。 我对这些感到困惑。 请您澄清一下。 谢谢。  

BTW、器件内部是否有过热保护? 如果是、触发器热温度是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    T1应为10us、但我需要向我们的设计团队确认。

    最棒的

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助检查复位功能的确切最短时间? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    团队已向我确认最小宽度时间为10us。 我们将在下一次更新数据表时对此进行更新。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cecilia、谢谢。  

    1. 10uS 实际上是/RESET 引脚的最短宽度时间吗? 还是1us? 客户提到他们尝试将这个引脚(/RESET 引脚)置为低电平(1uS)、并且它被激活了吗? 所以我对此有点困惑。 您能否仔细检查此行为?  

    在测试条件下、它显示1uS 是最小脉冲低电平时间、是否为拼写错误?

    2./RESET 引脚是否集成了上拉电阻器? 如果是、内部的电阻值是多少?

    请帮助澄清这些问题。 非常感谢。

     

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    1、1us 可能是零件间差异的一部分、我们无法保证1us 将按预期为所有人提供服务。 如前所述、我们需要更新测试条件中的拼写错误。

    2.在引脚映射中、您可以看到复位引脚是内部上拉电阻器。 上述值在"集成上拉电阻"中提到

    谢谢、

    Cecilia