This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1.8V ->3.3V 差分转单端 LVDS?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880585/1-8v----3-3v-differential-to-single-ended-lvds

主题中讨论的其他器件:SN65LVDS4

 团队、

是否有将1.8V LVDS 总线连接到3.3V 单端的选项?

客户发现 SN65LVDS4 1.8V 高速差分线路接收器 PN、但需要发送器对或更好的收发器

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们目前没有任何1.8V LVDS 驱动器、但您可以参考此解决方案应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/snla307/snla307.pdf

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户答复说、他的输入是3.3V 单端输入、希望输出是 LVDS 1.8V 总线。 这里有什么东西吗?

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    不太确定"LVDS 1.8V 总线"是什么意思。 根据 TIA/EIA-644标准、所有 LVDS 输出都具有±350mV 的摆幅和大约1.2V 的偏移。

    他们是否正在寻找一个由1.8V 电源供电的接收器? 这就是您在原始帖子中引用的 SN65LVDS4。  

    此致、

    I.K.