This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV004:DS90LV004

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880227/ds90lv004-ds90lv004

器件型号:DS90LV004
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS109

HII  

由于在 断电模式下输出将处于高阻抗状态,但 输出端接了一个内部100欧姆电阻,因此输出端的阻抗将较高或约为100欧姆,请澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    它应该大约为100欧姆。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 I.K,是否有任何 LVDS 缓冲器/中继器具有适当的三态输出功能(通道数可以是1到最多6个)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

     SN65LVDS109在禁用或 Vcc < 1.5V 时具有高阻抗输出。 遗憾的是、该器件具有8个通道。

    此致、

    I.K.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的努力