This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:TCA6416AZQSR EOL

Guru**** 2840280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/884014/tca6416a-tca6416azqsr-eol

器件型号:TCA6416A

你好

我有一个使用 TCA6416AZQSR 的系统、它是一个非常小的 PCB、因此尺寸非常重要
我在网上看到 TCA6416AZQSR 为 EOL (停产)、是否有任何替代产品?

BR

Elhanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elhanan、

    最简单的替代方案是同一器件的 QFN 版本、遗憾的是、该版本在4mm x 4mm 时略大。 您认为这是您的选择吗?

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    QFN 版本对我来说太大了。

    您能否告诉我您的设备是否与 NXPS PCA6416AEVJ 兼容?

    BR

    Elhanan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这些器件应该彼此兼容。  它们具有相同的引脚布局和功能。

    此致、
    最大