This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:器件是否能够运行数据表所述的热插拔功能(PCA9545A)

Guru**** 2536350 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A, TCA9511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883331/pca9545a-whether-the-device-can-operate-the-hotswap-function-as-the-datasheet-describe-pca9545a

器件型号:PCA9545A
主题中讨论的其他器件: TCA9511A

大家好、

我的客户希望将器件 PCA9545A 用于热插拔 应用。 谢谢。

1.该器件是否可以 运行数据表 所述的热插拔功能?

2.输入和输出5个通道是否可以 一起支持该功能?

3.我们是否有一些关于热插拔 要求的提示?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    PCA9545A 在下游通道禁用时支持热插拔。 这使得新器件能够被添加到总线中、而不会干扰有源通道上的通信。 插入新器件并检测到新器件后(这可以使用中断引脚来完成)、其关联的通道可以由主器件启用。 然后、新器件将被添加到有源空闲总线中。  

    请告诉我这是否合理、您是否对热插拔有任何其他问题。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复、您在进行热插拔时是否必须禁用设备。 或者、我们可以使其保持活动状态并进行热插拔。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅需要禁用通道(以防止主总线出现毛刺脉冲)、我在这篇新应用手册中写下了如何使用 I2C 开关进行热插拔:

    www.ti.com/.../SCPA058

    开关应位于带电背板上、如果您需要在辅助/子卡上提供热插入支持、则应使用 TCA9511A (应用手册中也突出显示)

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    谢谢。 我们似乎不需要针对 一般 要求禁用它、对吧? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要进行确认、您无需禁用器件进行热插入、只需禁用所连接的通道。  

    请告诉我们、这是否已回答您的问题。  
    此致、
    Eric