This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:25Gbps 以太网1端口和10GbE 2端口

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230, DS250DF210, DS110DF410, DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/876460/ds250df230-25gbps-ether-1port-and-10gbe-2port

器件型号:DS250DF230
主题中讨论的其他器件: DS250DF210DS110DF410DS125DF410

您好!

我的客户对我们的重定时器产品有一些疑问。

他们 选择了 DS250DF230以满足以下要求。

-25Gbps,1端口(Tx 和 Rx) ,I/F:25G-AUI

问题1. 请告诉我 DS250DF230和 DS250DF210之间的区别吗?

问题2. 他们是否可以将 DS250DF230用于10GbE?

问题3. 如果是、DS250DF230能否支持2端口10GbE x 1chip? 还是应该推荐 DS125DF410或 DS110DF410?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请为我的 E2E 帖子提供支持吗?

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    Q1:DS250DF230应用用于无线回程。 因此 、DS230的 TEMPLOCK 参数比 DS210高。 请注意数据表电气参数表。

    Q2:是的、VCO 具有覆盖此数据速率的范围。 请注意 DS250DF230数据表速率/子速率表(表6)。

    Q3:DS250DF230可支持双端口10GbE。

    此致、Nasser