This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:无输入电压时的 ESD 保护

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/876431/tpd6s300-esd-protection-w-absence-of-vin

器件型号:TPD6S300

大家好、

我们有关于 TPD6S300和 TPD6S300A 的问题。

这些 ESD 保护功能是否可用

即使没有 VIN、也是如此?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maurice、

    该设备的专家目前不在办公室、下周将返回。 请在它们离开时等待一段延迟。 提前感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maurice、

    您是指 Vpwr 引脚吗? 如果是、则器件需要电源才能运行并打开 OVP FET。 下面显示了其中一个 ESD 保护引脚 SBU 和 FET 导通与 Vpwr 上的电压相关的情况。 如果器件未通电、FET 将保持关断状态。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Emma-San、

    感谢你的答复。

    这话什么意思

    TPD6S300无法保护 CC/SBU/D+/D-线路免受 ESD 的影响

    如果 TPD6S300 (例如无电电池)没有输入电压、对吧?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maurice-San、您好!  

    很抱歉、我的解释中未包括断电情况下的器件功能。 TPD6S300可以在电池电量耗尽的情况下保护 CC/SBU/D+/D-线路、因为 OVP FET 会关断、以确保在电池电量耗尽的情况下提供过压保护。 如果器件未通电、则线路将断开、并在 C_CC 引脚上显示电池电量耗尽电阻。 当器件通电时、它将打开 FET 并通过线路。  

    确保无电电池电阻器短接至 C_CC 引脚。  

    谢谢、

    Emma