This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:TPS65983B 启动问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300, TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883670/tps65983b-tps65983b-boot-up-issue

器件型号:TPS65983B
主题中讨论的其他器件:TPD6S300

您好、先生、

 我的客户在 Tapex creek 平台中使用 TPS65983B 并将其修改为总线电源应用。 我将+M3.3V 和+LDO_3.3V 连接在一起、将总线电压修改为1.8V、并绕过 TPD6S300、983B 发送5V 电压、闪存 SPI 接口开始工作。 但 VOUT_3V3和 RESETZ 始终为高电平。 您是否愿意帮助检查电路上的任何问题? 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

e2e.ti.com/.../983b_5F00_y2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请注意、不应修改基于 TBT 参考设计和 TPS65983B 的设计。

    当内核通电时、Vout_3V3预计为高电平。 当 VOUT_3V3为低电平时、RESETZ 为低电平有效复位输出。 在器件启动之前、您是否说这些都是高电平?

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    。  

    您好、Scott、

     我们看到器件连续读取闪存数据。 您是否认为我们为983b 提供了错误的 FW、或任何导致983B 升高 VOUT_3V3的问题?  

    此致、

    Gary

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我不希望进行恒定的闪存访问。 您使用的是什么固件和 GUI? 该器件需要在闪存上放置一个完整的闪存映像。 是否可以访问 PD i2c 从设备? 您是否检查了 cc 和 VBUS 活动?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

     客户已通过将闪存功率调整为 LDO_3V3来解决闪存读取问题。 感谢你的善意帮助。

    Gary