This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:编程顺序是否可用?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883692/tdp158-programming-sequence-available

器件型号:TDP158

尊敬的各位成员:

有人可以告诉我在哪里可以找到 TDP158的配置数据吗?

我假设必须有一些配置数据可用、我可以使用这些数据通过 Advaark 或 USB 对评估板上的 TDP158进行编程?

此致

Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    如果您有评估板、只需使用 Eyescan 工具: http://www.ti.com/lit/zip/sllc455即可 

    以下是用户指南 :http://www.ti.com/lit/ug/sluubk2/sluubk2.pdf 

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anyiam、

    我没有可用的评估板。 我想使用微控制器通过 I2C 在我的定制设计中对 TDP 158进行编程。

    因此、我只需要配置数据。

    您指向我的链接包含了通过 I2C 对 TDP158进行编程的工具、但它不包含 TDP158的任何配置数据、还是错了?

    此致

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    明白。 遗憾的是、我们没有可共享的配置数据。 您将需要参考数据表中的寄存器映射、以便为您的应用对器件进行编程。  

    此致、

    I.K.