This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:DS80PCI800SQ/NOPB、DS280DF810ABV 和 DS280BR820的 IBIS 模型

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881554/ds80pci800-the-ibis-model-of-ds80pci800sq-nopb-ds280df810abv-and-ds280br820

器件型号:DS80PCI800
主题中讨论的其他器件:DS280BR820

大家好、

 DS80PCI800SQ/NOPB、DS280DF810ABV 和 DS280BR820的 IBIS 模型在 TI.com 中没有 IBIS 模型。 您能告诉我在哪里可以买到这些器件的 IBIS 模型吗? 非常感谢!

此致、

卢卡斯·尼乌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    请将型号请求提交至以下邮件。

    highspeed_models@list.ti.com

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    非常感谢!

    卢卡斯