This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:将 I2C 总线与不同电压轨连接的最佳解决方案

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3245, TCA9517, TCA9511A, TCA9544A, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879617/tca9517-the-best-solution-to-connect-i2c-bus-with-different-voltage-rails

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3245TCA9511ATCA9544APCA9306

大家好、  

我的客户正在寻找一种将多个板连接到 I2C 总线的解决方案。

将 I2C 总线与不同电源电压连接在一起的最佳推荐解决方案是什么?

实际上、我的客户将使用 I2C 连接4个不同的3.3V 电压轨。

因此、我的客户正在寻找一种客户不需要关心电源序列的解决方案。

哪一项会更好? 中继器如 TCA9517或总线开关如 SN74CB3Q3245?  

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kazuki-San、

    快速了解一下 SN74CB3Q3245、如果您尝试重新驱动 I2C 总线、该器件可能不是您想要的、因为它仅使用导通 FET 架构。

    听起来您是将两个板直接连接到另一个板(不使用电缆)、这是正确的吗?

    电路板在相互连接之前是否已通电?

    可能热插拔缓冲器是更好的解决方案、例如我们的 TCA9511A。

    另一种选择是使用 TCA9544A 等 I2C 开关(在这种情况下、如果我理解正确、SN74CB3Q3245也可以工作)。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢你的帮助。

    否 电路板在上电之前已连接。 但是、每个电路板上电顺序相互独立。

    这就是他最初考虑 I2C 中继器 TCA9517的原因。

    它可能起作用、但他想知道是否有更合适且成本优化的解决方案可以在不担心排序问题的情况下连接电路板。  

    与 TCA9517相比、TCA9511看起来要昂贵得多。

    明白了吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kazuki-San、

    如果客户希望获得具有成本优势的 I2C 缓冲器、那么我们可以考虑使用 TCA980x。 该器件不需要电源斜坡、支持3.3V 电压。 唯一的要求是器件 B 侧没有上拉电阻器/I2C 开关/其他静态电压偏移缓冲器。

    如果客户不需要缓冲器、则交换机配置中的 PCA9306是一个选项、也是我们具有成本优势的最佳器件。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢你的答复。

    客户不需要缓冲器。

    开关模式是什么意思?

    PCA9306是否支持3.3V - 3.3V 通信而不进行电平转换?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    是的、PCA9306可以支持此应用。  有关这方面的更多信息、请参阅数据表的第8.1.5节。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    感谢您的帮助!

    此致、

    Itoh