This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384AQ-Q1:LVDS I/O 问题

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384AQ-Q1, DS90CF384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/876418/ds90cf384aq-q1-lvds-i-o-issue

器件型号:DS90CF384AQ-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90CF384

您好、先生、

DS90CF384AQ-Q1的 LVDS I/O 为3.3V、但 IMX-6的 NXP LVDS 为2.5V。 它是否合适?

此致、

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    它将取决于2.5V IO 的输入/输出阈值。 您是否有更详细的规格?

    它可能无法可靠工作。  

    此致、

    蔡夏利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley、

    对于 IMX-6规范、Yon 可以按以下方式下载: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/IMX6DQIEC.pdf

    此致、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tseng、

    IMX6 LVDS IO 将与 DS90CF384兼容。

    表25中列出了 IMX6的输出电压 LVDS IO。 VOH 和 VOD 在 DS90CF394的规格范围内。

    此致、

    蔡夏利