This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:为什么在使用 USB 转 MDIO 工具进行配置时应从3.3V 上移除 MSP430F5529的跳线?

Guru**** 2768765 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882946/msp430f5529-why-jumper-of-msp430f5529-should-be-removed-from-3-3v-while-configuring-with-the-usb-to-mdio-tool

器件型号:MSP430F5529

您好!

USB 转 MDIO 工具的用户指南中提到、如果必须施加所需的电压、则必须移除隔离跳线块的3、3V 跳线。

我正在尝试配置我的 Marvel PHY。 当跳线未被移除时、PHY ID 全部可用。 但是、读取和写入操作不会提供一致的值。

但是、如果移除跳线并提供外部电源、所有的 PHY-ID 看起来都不可用。

 我是否缺少任何内容? 请期待一些有用的答案、因为我是这里的初学者。

此致、

Rakshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430F5529

    你(们)好。

    LaunchPad (MSP430F5529)连接到 PC 以为其供电。 3V3跳线未被移除。

    USB 转 MDIO 工具的初始配置工作良好、所有 PHYID 均可用。

    但是、当从 launchpad 上移除3V3跳线时、PHYID 将显示不可用。

    请帮助我了解为什么会这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakshan、

    我将您有关该主题的两个主题进行了合并。  我完全不熟悉此工具、因此我正在尝试寻找能够提供帮助的人。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakshan、

    在应用手册中、将3V3跳线移除、并将所需的 I/O 电压连接到3V3接头。 您需要确认 PHY 上的 SMI 所需的 I/O 电压是多少、以便通信正常工作。

    谢谢、

    Cecilia