This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS89C21:DS89C21TMX VIH/VIL/VCH/VOL 最小值/典型值/最大值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS89C21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/876435/ds89c21-ds89c21tmx-vih-vil-vch-vol-min-typ-max

器件型号:DS89C21

你好  

我的客户正在考虑使用 DS89C21TMX。

您能否告诉我们 DS89C21TMX 在以下条件下的最小、典型和最大规格?

VCC=+4.85V

TA =+ 25C

此致、

Kazusa Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazusa-San、

    我正在努力获取该器件的一些特性数据。 我明天应该能够回答你的问题。  

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazusa-San、

    我们可能没有适用于此器件的 char 数据。 由于您列出的条件仍处于建议的温度和电源电压范围内、因此我们希望所有值都保持在指定的限制范围内。  

    请注意、在电源电压略低的情况下、我们通常会看到一些值的相关趋势。 即、较低的 Vcc 将导致较低的体积  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    很抱歉、我问的是 VIH、VIL、VOH 和 VOL。

    我的理解是、所有典型值均针对 VCC = 5.0V 和 T A = 25°C 给出、最大值和最小值均在建议的温度和电源电压范围内给出。

    我还有其他问题。

    为什么 VOH 没有最大规格?

    为什么 VOL 没有最小规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazusa-San、

    在为数据表指定最小值/典型值/最大值时、需要考虑许多测量值。 在 DS892021的数据表中、说明了电气特性部分在建议的电源电压和工作温度范围内的额定规格。 这意味着测试是在一系列条件下完成的、最小值/最大值被指定为建议范围内的最坏情况行为。 这一点很重要、因此可以在设计中实现器件、并且只要满足要求、器件就不会超过这些值。 即、在建议的条件下、DS89C21可始终输出0.3V 或更低的逻辑低电平[Vol (Max)]。 这使得此器件能够与输入低阈值[Vil (Max)]为0.3V 或更高的控制器兼容。  

    典型值旨在在器件未在建议的极端条件下运行时显示更常见的行为。 这通常作为不同测量的统计平均值、并且不仅基于 Vcc = 5.0V、TA = 25C 等标称条件下的值。

    因此、要回答您的初始问题、VOH 和 VOL 典型值基于在各种工作条件下获取的数据。 VIH、VIL、VOH 和 VOL 的最小/最大值基于建议条件极端条件下的最坏情况行为。 在电源电压略低于标称值(即 Vcc = 4.85V)的情况下、VOH 和 VOL 的测量值可能略低于典型值。 由于这些值仍处于建议的条件范围内、因此测量值仍将处于最小值/最大值规格范围内。  

    为什么 VOH 没有最大规格?
    为什么 VOL 没有最小规格?

    输出电压试图驱动一个等于器件电源过电压(高电平)或者接地电位(低电平)的电位。 由于 DS89C21没有用于升压的内部电源电路、因此它将无法驱动大于 Vcc 的输出高电平。 同样、它无法产生小于接地的电势。 可以认为 VOH 和 VOL 的最大/最小值分别为 Vcc 和 GND。 未指定这些值、因为由于器件的电阻及其拉电流、电源/接地和驱动器引脚之间会有一些压降。 此压降的最大值以最小值/最大值(电源- Vdrop 或 GND + Vdrop)指定。 对于理想组件(0电阻)、此压降的最小值为0V、从而为我们提供 Vcc 和 GND 的最大/最小值。 由于没有实际测试会产生理想值、因此数据表中未指定此值。  

    请告诉我这是否有意义。  

    此致、
    Eric