This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:通过 TUSB8020B 引导 PC

Guru**** 2544350 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, TIDA-00287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882482/tusb8020b-tusb8020b-booting-pc-thru

器件型号:TUSB8020B
主题中讨论的其他器件: TIDA-00287

大家好、我想在设计中使用 TUSB8020B 1-2 USB 集线器。 一项要求是我们可以在 USB 记忆棒上从 Windows 10启动 PC。
我们尝试过的其他集线器工作正常。 但是、使用 TUSB8020B 的 TIDA-00287参考设计不会引导。 USB 记忆棒
BIOS 未找到。 上电问题?

请您向正确的方向指明我。 这是否是在器件上设置高/低引脚的问题?

为什么某些集线器在引导时无法正常工作?

此致、

Fredrik Kempe

COMEX Electronics AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Freink、

    引导驱动器是 USB 2.0记忆棒还是 USB 3.0记忆棒?  并非所有平台都支持 USB 3.0引导。  此外、由于 TIDA-00287是总线供电的、您能否确认设计是否及时为 BIOS 加电?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用 USB 3.0记忆棒。 这似乎是一个时间问题。 n´t 板(TIDA-00287)启动的时间有点晚- BIOS 会在启动时及时找到 USB 记忆棒。

    不过、我们尝试过的其他现成1-2集线器也能正常工作。 我真的想知道这是否是一个已知问题。 如果 TI 器件(TUSB8028B)有一个简单的修复方法
    将其设置为不同的模式。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    这不是已知问题、但我们可能能够识别导致问题的延迟。

    将 VBUS 施加到集线器后、集线器 EVM 需要上电、退出复位并自行配置。  则需要由主机控制器枚举该集线器。  BIOS 似乎可以正确地看到集线器(您能确认吗?) 因此、问题可能出在打开 USB 3.0记忆棒的下行端口电源的时间。  TUSB8020B 参考设计配置为电池充电、因此在从电池充电模式切换至正常模式时可能会有额外的延迟、因此可以选择禁用电池充电。  另一种选择是将集线器设置为不进行全功率管理、并始终保持下行端口通电。

    您是否能够修改 EVM?  我可以建议进行一些返工来测试这些选项。  我的实验室中没有该特定的参考设计、因为它是由第三方完成的。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,我的错…… 此参考设计未启用电池充电。  您是否能够从外部为 USB 3.0记忆棒驱动器供电并查看 BIOS 是否检测到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然-我们可以使用参考板进行实验。 TUSB8020B 数据表似乎指向引脚4和6 (PWRCTL/BATENx)。 现在应该为逻辑0 -将检查此项。 将其拉高
    可能会有所帮助。

    我们还可以从外部为记忆棒供电、看看它是否正常工作。 将会通知您。

    此致、

    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    在加电/复位时对 PWRCTL/BATENx 引脚进行采样、以设置电池充电启用或禁用。  因此、如果您将这些引脚拉高、您将启用电池充电。  我建议尝试直接从外部为下游器件供电、这可能具有最快的枚举速度。

    此致、

    JMMN