This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84能否支持2个显示屏?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883651/sn65dsi84-can-sn65dsi84-support-2-display

器件型号:SN65DSI84

大家好、

SN65DSI84能否支持以下系统结构? 2显示均为1080p/30fps。 如果是、如何在特定情况下实现它? 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    两台显示器上的视频流是否相同?  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IK、

    是的、两侧的视频流是相同的。 还可以吗?

    我还想知道、如果视频流不同、它是否也能正常工作?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    实际上、只要两个视频流的分辨率相同、这应该是可以的、因为两个输出时钟都来自相同的 PLL。

    如果您希望 DSI84支持2个显示屏、则需要修改 DSI 源向 DSI84提供数据的方式。 也就是说、您需要对其进行修改、使一个视频流是奇像素(因为奇像素在 CHA 上输出)、而另一个视频流是偶像素(因为偶像素在 CHB 上输出)。  

    假设分辨率为1920*1080@30Hz、每个 LVDS 时钟频率将为~75MHz。 假设24bpp、则所需的 DSI CLK 为450MHz、这在数据表规格范围内(计算参考本应用手册中的#7: http://www.ti.com/lit/an/slla356/slla356.pdf)  

    此致、

    I.K.