This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:DP alt 无法输出显示

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882864/tps65987d-dp-alt-cannot-output-display

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:HD3SS460TPS65987

您好,我有 一个使用 TPS65987 + HD3SS460的新设计、通过 Type-C 接口。实现 USB3.0和 DP 显示

连接图如下所示

现在, USB3.0  正常,我已经使用 USB3.0 磁盘对其进行了测试,证明 USB3.0的速度  是正确的。

但无法 通过  Type-C 扩展坞(向 VGA 或 HDMI)。输出显示。原因何在。如何调试以及应测试哪些信号

请给我一些建议、谢谢。

附件是原理图和项目文件、请帮助检查。

e2e.ti.com/.../7142.type_2D00_C-V0.1-20200224.pdfe2e.ti.com/.../V01_5F00_TPS65987_5F00_FW611_5F00_20200116.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请同时分享 PD 协议跟踪。

    谢谢

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我不明白“ PD protocol trace”  是什么意思,以及 如何获得 “ PD protocol trace ”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Prajith、

    PD 协议跟踪是否需要 PD 分析仪来获取它?但 现在 我 没有   PD 分析仪。

    ?还有其他方法来分析这个问题

    我已经分享了原理图和项目文件。请帮助分析可能的原因?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 AppConfig 工具进行某种级别的调试。 请浏览  http://www.ti.com/lit/an/slva844b/slva844b.pdf 上的5个 DisplayPort 状态寄存器和4CC 命令

    请探测 HD3SS460 控制信号、并确保引脚状态与 DP 模式匹配。

    请与 HD3SS460 团队合作、了解原理图的信号流部分。  

    谢谢
    普拉吉斯