This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP7002:用于视频数据生成的 MCU

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880951/tvp7002-mcu-for-video-data-generation

器件型号:TVP7002

大家好、

 我要求驱动可使用 HDMI 电缆连接的显示器。 显示屏的内容将在 C 代码中动态生成。 我之前考虑过 Beagle Bone Black 来完成此工作、但我的要求如下:

1.系统不应使用 Linux 操作系统,最好是使用非基于操作系统的系统

2.系统必须尽可能快地引导(引导不需要几秒钟时间,如 Linux OS)

 有人能建议我一个可以轻松连接到 TVP7002或 NXP19988 (用于 BBB)等芯片以生成 HDMI 信号的 TI MCU 吗? 我正在寻找一个 MCU、它将为视频提供3x 8位数据以及同步信号。 我还在寻找 MCU 的支持示例代码。

此致

Soumyajit Das

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一次更新可能是 TVP7002、它不是获取3个8位视频数据并转换为 HDMI 信号的 IC。 但 NXP19988具有 HDMI 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumyajit、

    我正在与内部视频专家进行检查、并将在听到他的声音后返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rex、期待您的回复。

    此致

    Soumyajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumyajit、

    专家答复如下:

    "我认为我们的 TI EP 产品系列中最合适的器件是 BBB 上使用的 AM335x A。 您无需运行 Linux,我们提供裸机代码和示例项目以及 AM335x RTOS SDK 的一部分。 并且在这些器件上运行裸机代码应该可以让您非常快速地启动。 我快速了解了 RTOS SDK 的源树,似乎有一些与 LCD 相关的示例代码,但我不确定要为您的用例启动和调整需要付出多少努力。

    如果您认为具有显示功能的低端 AM335x 器件通过成本/系统适用的 POV 是可行的、我们当然可以更深入地研究这一点、以了解这是多么可行。"

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    感谢您的回复。 您能否发布裸机代码和示例项目的链接? 我想仔细地介绍一下这些设置。

    -

    此外、我期待获得单芯片解决方案(MCU)、而不是 MPU。 我认为对于 AM335x、我需要连接外部闪存和 RAM 芯片。 如果我错了、请纠正我的问题。

    但是、如果没有可用的 MCU 解决方案、则使用 AM335x 应该没问题!!

    -

    此致

    Soumyajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumyajit、

    该人目前不在办公室。 他将在20年2月回来后发布该示例。 同时、我将要求 MCU 小组了解他们是否能为您提供帮助。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soumyajit、

    我之前在查看我们的 AM335x RTOS SDK、发现其中包含各种显示代码、并假设它适用于该器件、但在进一步检查后发现这不正确。 虽然包含了显示代码、但它甚至部分正在编译、但实际上仅适用于我们基于 K3的较新器件(例如 AM654x)。 所有这些只是 RTOS SDK 封装方式的一个赝像、从而包含了不适用于 AM335x 的代码。

    无论如何都要回到方形一个。 有一个"裸机"示例、通过在 LCD 上显示闪屏在 U-Boot 中执行某些显示输出。 但对于一种情况、它不再进行维护、也不支持 HDMI。 更多信息请访问 :https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/829782

    我在内部与两位显示/图形主题专家进行了联系、以了解他们是否有可作为起点的东西、并在此处报告。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soumyajit、

    在与一些内部人员交谈后、我们发现我们没有比我之前所暗示的基于 U-Boot 的方法更好的东西。这里有一个驱动程序:drivers/video/AM335x-fb.c 此外、对于 HDMI、您还需要一个外部编码器(如 BeagleBone 上的编码器)、U-Boot 中也有一个用于该编码器的驱动程序:drivers/video/tda19988.c. 这样、您至少可以有一个起点来创建一些真正的裸机类型显示解决方案。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andreas 和 Rex 的上述更新...