This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110:ds16ev5110

Guru**** 2929190 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16EV5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873882/ds16ev5110-ds16ev5110

器件型号:DS16EV5110

尊敬的 Sirs

我正在为 ds16ev5110寻找 IBIS 模型。

HSPICE/PSpice 模型是一种替代方案、欢迎使用。

此致

Salvatore Silvestri

s.silvestri@sintau.it

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salvatore、

    稍后我会通过电子邮件将其发送给您。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您也可以向我发送 IBIS 模型吗?

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我检查了、我们只有 hspice 模型。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔

    遗憾的是、尽管我提出了要求、hspice 模型仍然不符合我的需求。 我只能使用 IBIS 模型进行仿真。

    无论如何、感谢您的关注和抽出宝贵的时间

    此致

    萨尔瓦托雷