This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:DFP 不能#39;t 加电。

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880601/hd3ss3220-dfp-doesn-t-power-up

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: TPD8S300

我继承了另一位工程师的设计、他现在已经离开了公司。

它是一个具有2个 USB-C UFP 和2个 USB-C DFP 的单板

基本上、其中一个 UFP 通过其中一个 DFP、但通过一对 HD3SS3220多路复用器、以便在每个端口上实现任何电缆方向。 (因此、4种可能的电缆方向)。

(每个 UFP 和 DFP 端口还具有用于端口保护的 TPD8S300)


每个 DFP 还具有一个 TPS26600 (电子保险丝)来打开 DFP 电源、并提供防止电源浪涌的功能、但仅在需要时。 也就是说、在 DFP 上检测到器件之前、不会通过 UFP 将电源切换到 DFP。

但是、我看到的问题是 DFP 电源永远不会打开。 据我所知、DFP 上的 CC 线路应该能够切换 HD3SS3220 (多路复用器)的 ID 线路、然后我使用该多路复用器来驱动 TPS26600 (电子保险丝)的使能信号、但情况并非如此。

我可以 PDF 或 Altium 格式提供完整的原理图和电路板布局文件、但 UFP->DFP 只是更复杂的电路板的一部分。

是否有人可以解释为什么当器件连接到 DFP 时、HD3SS3220的 ID 行未被设置为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 将原理图以 PDF 格式发送给我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请查找随附的 pdf。

    相关器件是第一页中的"CH1"。
    CH1和 CH2上的电缆方向也有问题、但我将单独处理这些问题。

    如果文件附件不起作用-是否有方法可以将文件发送给您?

    e2e.ti.com/.../ti.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已获得您的原理图、并将很快提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我很感激。

    所涉及的部件实际上是概述页面的上半部分"通道1"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     顺便说一下-在公共论坛之外、是否有办法从 TI FAE 那里获得直接支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FAE 通常也会向我们发送问题以寻求帮助。

    对于 DFP、您需要总线开关来控制 Vbus、Pls 请查看数据表中的图11。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的回复、我非常感激。

    我正在使用开关来控制 VBus -您是否可以扩展您的评论?

    我的问题是、当器件插入 DFP (DFP1)时、多路复用器似乎无法控制开关。

    我希望多路复用器在检测到连接到 DFP 的器件时通过测量 CC1和 CC2线将 ID 线置为有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我没有看到 UFP 和 DFP 之间的 CC 通信。 当 DFP 通过 CC 通信看到附件时、ID 变为低电平。

    此外、DIR 应上拉至3.3V、ID 需要像200k 上拉至5V 这样的大电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢

    DFP 端口的 CC 连接到 MUX 芯片

    DIR 在多路复用器上被上拉(页面:DIHC_E001-USB-Type-C-MUX-DFP1.SchDoc)

    ID 也有一个上拉电阻。 (第页:DIHC_E001-USB-Type-C-DFP1.SchDoc、信号名称:USB_VBUS_EN)

    这种情况变得非常紧急、是否有方法可以联系 TI FAE 和/或获取相关的付费支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、在 UPF-MUX 和 DFP-MUX 之间有 CC 连接?

    我不知道谁是苏格兰的 FAE、但您可以设置 WebEx 或与我们联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、这就是我寻求帮助的原因。

    据我了解、CC 线路从 DFP C-Type 连接器连接到 DFP MUX、
    当器件连接到 DFP 端口时、DFP 多路复用器将使 ID 有效。 否? 不是这样吗?

    然后、DFP 多路复用器和 UFP 多路复用器使用 SSTX_P、SSTX_N 进行连接 SSRX_P 和 SSRX_N -无法将 CC 从一个多路复用器传递到另一个多路复用器。

    您是否说 CC 线路应连接到 MUX 和 UFP 端口-这毫无意义、并且不在数据表中。
    请提供更多信息或参考原理图。

    另外、请提供有关如何设置 WebEx 或致电的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、让我们忘记多路复用器、我们只有一个 UFP 和一个 DFP、当 UFP 连接到 DFP 时、必须先进行 CC 线路通信。 DFP 看到附加的内容后、ID 变为低电平。

    根据您的设计、CC 线路未直接连接、并且没有 CC 通信。 您可以检查 CC 线上的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否告诉我 CC 线路未正确连接?

    您是否告诉我、为了支持所有可能的电缆焊盘、我不需要这两个多路复用器?

    您告诉我、CC 线路连接不正确、但您不提供有关如何连接的任何意见???  

    让我们从零开始。 我需要从电路板的一侧到另一侧通过 USB-C 连接。 两个 USB-C 连接器都必须支持所有可能的电缆方向。

    其设计如下:

    UFP->MUX->MUX->MUX-DFP

    这是错误的设计吗?  

    如果是、为什么会出现错误、如何纠正?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>"首先让我们忘记多路复用器、我们只有一个 UFP 和一个 DFP、当 UFP 连接到 DFP 时、必须先进行 CC 线路通信。 一旦 DFP 发现附加的内容、ID 就会变为低电平。"

    但是、当存在多路复用器时、就像在我的情况中、CC 线路连接到多路复用器、而当器件连接时、多路复用器会将 ID 置为有效。 这是不是正确的吗?
    即使没有电源也会发生这种情况、因为器件和/或电缆具有负载电阻器。 这是不是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CH1设计似乎不起作用。 您可以在 同一 电路板上使用一个插头和一个连接器、但在同一电路板上不能使用两个连接器、而且您的电路板上没有 CC 通信。

    那么、CH1的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我已经说过的、CH1是将 USB-C 连接从电路板的一侧传递到另一侧。

    你说它"似乎不起作用"、但你不说你的意思。 除了连接器件时 MUX 不使 ID 有效外、它还能正常工作。 我经常想了解为什么不这样做。 因此、可以通过正确的连接器将 USB 器件连接到多路复用器、并使该多路复用器将 ID 置为有效、然后使用 ID 线路为端口启用电源。

    如果我认为事情应该如何工作存在一些错误、请明确说明。 我如何将其从公共领域中移出并获取对 TI 器件的支持、而无需在公共场合共享我的设计等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我们有一些误解。 您可以向我发送私人消息、让我们打电话或 WebEx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法向您发送 PM

    当我尝试向您发送 PM 时,您的服务器会显示一条错误消息。 我会再试一次。
    否则、请给我发送一个 PM、我将尝试回复它。