This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:无法检测到视频数据的情况

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SIGCONARCHITECT, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/876194/lmh0397-condition-that-video-data-cannot-be-detected

器件型号:LMH0397
主题中讨论的其他器件:SIGCONARCHITECT

您好!

MODE_SEL 通过1kΩ Ω 电阻器下拉至 VSS、使能通过1kΩ Ω 电阻器上拉至 VIN (2.5V)、而 SCL 和 SDA 通过4.7kΩ Ω 电阻器上拉至3.3V。
那么、当上述输入端子固定时、是否存在无法检测到视频数据和视频不输出的情况?
如果是、请详细说明条件。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我认为您拥有的连接应该能够使器件正常运行、但有一些注释可能有助于解决此问题。

    1)。 我假设 EQ/CD_SEL 引脚被拉低或悬空(EQ 模式)。  

    2)。 您能否读取器件的电流消耗? 如果没有信号器件、则消耗的电流将小于20mA。

    3)。 是否可以使用 SigconArchitect GUI 检查是否检测到载波?

    4)。 我假设您正在使用有效的视频。 如果您将视频回放至视频分析器、则表示正在无差错地运行3G 或更低的视频。

    5)。 我们使用的电缆长度是多少? 我们可以尝试30或50米的电缆长度吗?

    6)。 您是否以每一个视频速率都能看到这种情况?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的快速回复。

    请参阅以下评论。

    1)。 EQ/CD_SEL 通过1kΩ Ω 电阻器下拉至 VSS。 如前所述、使用 EQ 模式。

    2)。 我将与我们的客户确认电流消耗。

    3)。 应为 LMH0397原型板下载哪个"SigCon Architect"? "SigCon Architect Installer wRTE"是否正确? 此外、请告诉我如何使用"SigCon Architect"详细检查是否检测到载波。

    4)。 如果您有推荐的视频分析器、请告知我们。 此外、请告诉我用于监控 OUT0±的测量设备、OUT0被用作主机侧回路输出以进行监控。

    5)。 我将与我们的客户确认电流消耗。

    6)。 我将与我们的客户确认电流消耗。


    顺便说一下、您是否曾遇到过在 I2C 总线输入噪声时视频信号未正常输出的情况?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    在另一个 E2E 响应中、我注意到我们可以使用 SigconArchitect 的 V 2.0.0.8。

    有不同的视频分析器。 您可以查看 Tektronix、Omnitek、Phabix 和 Leader。

    对于监视 OUT0、您可以使用高速实时示波器。

    我们没有遇到导致视频错误的 SMBus 噪声。 如果遇到这种情况、请检查 PCB 布局以确保没有噪声交叉耦合。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您提供信息。

    我将要求我们的客户使用"SigCon Architect"、如果我收到他的其他问题、我将与您联系。

    此致、
    加藤