This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S014:用于5V 的 USB2连接和数据->需要 EMI 组件

Guru**** 1689980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25840-Q1, TPD3S014, TPS254900-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883390/tpd3s014-usb2-connection-for-5v-and-data---emi-components-needed

器件型号:TPD3S014
主题中讨论的其他器件:TPS25840-Q1TPS254900-Q1

您好的 USB 接口。
从原始线程拆分: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/883196

请提供一些 USB2.0保护和 EMI 建议。

目前、我开发了一款新产品、需要电源组件方面的一些帮助才能找到最佳解决方案。  

-用于5V 和数据的 USB2连接->需要 EMI 组件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否考虑包含直流/直流5V 输出和 数据通信功能的 TPS25840-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    老实说、我还没有考虑使用 BC1.2。 但我看到这是错误类型的控制器。 我需要 USB 器件的 EMI 保护。 您建议的芯片适用于 USB 充电端口、不是吗?

    此时、我想到浪涌、突发以及短路或过压保护。 我知道如何使用精密部件构建它、但也许可以选择集成模块、这将是更好的方法。

    此致、Jens Herrgesell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,TPS25840-Q1用于 USB 充电端口。

    TPD3S014  是否可以满足您的要求? TPD 器件可以在数据线路(DP/M)中提供 ESD 保护、但它没有 EMI 功能。

    您应该提到浪涌、突发和 OVP。 您可以参考 TPD3S716进行检查。

    我们还有任何其他器件 TPS254900-Q1、对于 BC1.2 A 类端口解决方案、它在数据线路中也具有 OVP 和 ESD 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 TPD3S716非常适合。

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    Jens Herrgesell