This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:查询 I2C 线路上的上拉电阻器

Guru**** 2762545 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/884153/pca9306-query-on-pull-up-resistors-on-i2c-lines

器件型号:PCA9306

您好、支持人员、

问候!!!

我们将 I2C 电平转换器 PCA9306用于我们的设计。

我们遵循了数据表参考设计。

CPU <3.3V 项>-- 3.3V 总线--- --------------- +--- <3.3V 终端>--last 3.3V 器件

                                                             |                    |

                                                    电平转换器      3.3V 器件

                                                    1.8V 器件

这里、我们有3.3V 主器件、还有3.3V 器件和一个通过电平转换器连接的1.8V 器件。  

在这种情况下、我们是否需要在1.8V I2C 线路上添加上拉电阻器?

我们已经在3.3V I2C 线路上有上拉电阻器。 够了吗?

请提供您的建议。

谢谢、此致、

Veeralakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCA9306的两侧都需要上拉电阻器。 需要适当偏置"高"电平、因为转换器在高电平状态期间将为高阻态。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢你的答复。

    Veeralakshmi