This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:如何监控输出信号

Guru**** 2687545 points

Other Parts Discussed in Thread: SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/876205/lmh0397-how-to-monitor-the-output-signals

器件型号:LMH0397
主题中讨论的其他器件:SIGCONARCHITECT

您好!

如果使用示波器监控输出信号、则输出信号将失真。
那么、您能否告诉我如何监控您建议的输出信号?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    我不确定您在哪个点监控输出信号。 我假设器件在 EQ 模式下运行、并且您正在尝试监控100欧姆差分输出信号。 此外、您还有具有高带宽的示波器探针。 在这种情况下、您是否可以使用示波器双端接输出信号? 如果您没有监控我认为视频正在通过的信号、会怎么样?

    其次、请使用 SigconArchitect GUI 来监控眼图和眼图开口(HEO 和 VEO)。 此外、此 GUI 可正确设置器件并覆盖可能导致此问题的引脚设置。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的回答。

    OUT0±用作主机侧回送输出的器件会受到监控。 因此、如果 OUT0±未被监控、视频信号将以载波驱动器模式正常输出。
    请告诉我应该下载的"SigCon Architect"版本以及如何使用?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    您可以使用版本2.0.0.8。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的确认。

    我知道。

    此致、
    加藤