This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:关于 ESD 保护

Guru**** 2907930 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06-Q1, DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/884116/dp83867e-about-esd-protection

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件:TPD4E05U06-Q1

各位专家、您好!

 我的客户对该器件的 ESD 保护有一些疑问。

 是否需要在 TD_P 和 TD_M 引脚上添加额外的 ESD 保护 IC? 如果是、TPD4E05U06-Q1是否适合在此处使用? 您是否有推荐的器件?

2.如果客户使用 ESD 保护 IC、应将其靠近 DP83867E 或靠近连接器?

 感谢你的帮助。

BR、

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    是的、这些 ESD 二极管应该可以正常工作。 您应该将二极管靠近 ESD 源放置。 如果连接器具有内置磁性元件、则将其靠近连接器放置。  

    谢谢、

    Cecilia