This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:VCC 上升时间

Guru**** 2696775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/876222/tca9545a-vcc-rising-time

器件型号:TCA9545A

你(们)好

关于 VCC_FT、数据表中的建议电源排序和斜升速率。

VCC_FT:1ms 至10ms

但是、根据客户电路配置、客户测量结果为0.7ms。

您对第一个 Vcc 上升有什么顾虑?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Muk-San、

    如果您计划断电、然后像数据表的图20中那样快速为器件加电、那么您可能会在加电时不会正确触发 POR、并且器件可能会在未知状态下加电。

    如果您的下降时间为0.7ms、然后加电并让其断电几秒钟(假设 Vcc 从低至 GND 衰减)、然后加电并满足加电要求、则不会出现不良 POR 问题。 仅当您计划快速进行下电上电时、该下降时间要求才适用。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby

    我是 Inoue。

    感谢您的回答。

    我还有两个问题。

    1) 1)在实际使用中、断电周期设置为100ms。 有问题吗?

    2) 2) 如果下降时间不满意(小于1ms)、
       断电周期的最短时间是多少?

    Inoue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Inoue-San、

    "1)实际使用中、断电周期设置为100ms。 有问题吗?

    2) 2) 如果下降时间不满意(小于1ms)、
       断电周期的最短时间是多少?"

    理想情况下、我们希望 Vcc 引脚接地。 如果 Vcc 引脚在100ms 内达到 GND、那么我认为这是可以的。 (100ms 长于40us 的 Vcc_TRR 时间)。 我假设在 GND 上几微秒就会有足够的断电时间。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby

    感谢您的回答。

    -Inoue