This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S414:为 TDP1S414寻找更新/更好的选项

Guru**** 2899080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1S414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883436/tpd1s414-looking-for-newer-better-options-for-the-tdp1s414

器件型号:TPD1S414

我的客户正在开发新产品、并考虑将我们的 TPD1S414重复用于便携式设备。

我们有兴趣了解我们是否有一个更新、更好的替代产品要推广?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    很抱歉、我们没有此设备的升级版本。 新的更新版本是否有一些特殊的功能要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael

    感谢您的友好回复。 我们不需要这个函数的任何新函数。 由于 IC 已使用4年、因此在我们进行新产品设计时、只需确保在接下来的5年中提供 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我知道、但它没有更新版本的加载图、我正在与我们的团队一起检查它是否可以支持接下来的5年、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们没有计划完成此部分的寿命结束,我将结束此主题,谢谢!