This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:设置限制

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881714/dp83822i-setting-restriction

器件型号:DP83822I

大家好、团队、

我对 DP83822有疑问。

请告诉我。

[问题]
以太网 PHY 是否可以与以下设置配合使用?

以下设置似乎不适用于其他公司的以太网 PHY。
我 想确认这种限制是以太网 PHY 的一般限制还是特定于制造商的限制。

自动协商:无效(100Mbps、10Mbps、全双工、半双工设置是固定的)
自动 MDI/MDIX:有效

我们非常感谢您的任何建议。

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    需要说明的是、您正在禁用自动协商、并强制 PHY 采用10/100速度和全双工或半双工的不同组合、同时保持自动 MDIX 开启?

    如果禁用自动协商、则还应禁用自动 MDIX。 此外、如果在一个 PHY 上强制使用速度、则还必须在另一个 PHY 上强制使用速度、或者可以在两个 PHY 上启用自动协商。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    首先是条件

    自动协商:禁用(100Mbps/10Mbps、全双工/半双工设置是固定的。 这并不意味着不同的组合设置。)
    自动 MDI/MDIX:启用。

    >如果禁用自动协商,则还应禁用自动 MDIX。

    您能否告诉我 无法设置它的原因?

    据我所知 、自动 MDI/MDIX 允许使用交叉电缆或直通电缆进行连接。
    禁用自动协商 并启用自动 MDIX 后、我认为连接的器件会相互发送空闲信号以建立链路。

    我们非常感谢您的任何建议

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    如果禁用了自动协商、则可以启用强大的自动 MDIX。 如果链路伙伴配置为正常的自动 MDI/MDIX 模式不支持的工作模式、则这将防止死锁。 可通过寄存器9启用强大的自动协商功能。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的回复。

    让我逐步确保您的答案。

    [问题]
    以太网 PHY 是否可以与以下设置配合使用?

    以下设置似乎不适用于其他公司的以太网 PHY。
    我 想确认这种限制是以太网 PHY 的一般限制还是特定于制造商的限制。

    自动协商: 禁用(100Mbps/10Mbps、全双工/半双工设置是固定的。 这并不意味着不同的组合设置。)
    自动 MDI/MDIX:启用

    *据我所知 ,自动 MDI/MDIX 允许使用交叉电缆或直通电缆进行连接。
    禁用自动协商 并启用自动 MDIX 后、我认为连接的器件会相互发送空闲信号以建立链路。

    [回答]

    DP83822可以通过强大的 Auto-MDIX 接受其状态。 我的理解是否正确?

    >如果禁用了自动协商功能,则可以启用强大的 Auto-MDIX。 如果链路伙伴配置为正常的自动 MDI/MDIX 模式不支持的工作模式、则这将防止死锁。 可通过寄存器9启用强大的自动协商功能。

    上述句子(下划线)是否有拼写错误? 我在我们的数据表中找不到"稳健的自动协商"。

    此外,在标准 PHY ( 非 DP83822)的一般情况下,如果 用户禁用 自动协商,则还应禁用自动 MDIX?

    此致、

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    >如果禁用了自动协商功能,则可以启用强大的 Auto-MDIX。 如果链路伙伴配置为正常的自动 MDI/MDIX 模式不支持的工作模式、则这将防止死锁。  可通过寄存器9启用强大的自动协商功能。

    上述句子(下划线)是否有拼写错误? 我在我们的数据表中找不到"稳健的自动协商"。

    Nikhil>>是的、这是一个拼写错误。 如果您正在禁用自动协商、但仍想使用 MDIX 功能、则必须使用强大的自动 MDIX、该功能可通过寄存器9启用。

    此外,在标准 PHY ( 非 DP83822)的一般情况下,如果 用户禁用 自动协商,则还应禁用自动 MDIX?

    nikhil>>是。在一般情况下,如果禁用自动协商,则还应禁用自动 MDIX。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil

    >如果禁用了自动协商功能、则可以启用强大的自动 MDIX。 如果链路伙伴配置为工作模式、这将防止死锁

    >正常的自动 MDI/MDIX 模式不支持该模式。 可通过寄存器9启用强大的自动协商功能。

    感谢您的支持。

    您能不能告诉我以下内容。

    (1)你可否让我知道僵局的详情? 这是否意味着网络链路不会在很长的时间内成为"链路建立"?

    (2)为什么在以下设置中出现死锁?

    自动协商:禁用(100Mbps、10Mbps、全双工、半双工设置是固定的)
    自动 MDI/MDIX:有效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    禁用自动协商时、必须禁用自动 MDIX。 这来自于针对自动协商和自动 MDIX 的 IEEE 802.3标准。 死锁是指无法实现链接。  

    谢谢、

    Nikhil